Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Advantys STBNIC2212 Release Notes

Issue
This Resolution contains the Release Notes for the STBNIC2212 Ethernet/IP module.


Product Line
Advantys STB
STBNIC2212


Environment


Resolution
The attached document explains:

  • Known issues with the STBNIC22112 using Exec version 2.10
  • Known documentation issues in Advantys STB Ethernet/IP Network Interface Applications Guide, part number 31008204 (English).

Attachments
Advantys STBNIC2212 Release Notes v.1.1 (July 2008)

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
STB_NIC_2212_Release_notes_V1.1.zip [11.38 KB]