Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I tell if my Control Expert 140CPU651xx Co-processor is connected to a live Modbus Plus network?

Issue:
I don't know if my Quantum PLC is connected to the Modbus Plus network. How can I tell if the 140CPU651xx is connected to a live Modbus Plus network?

Product Line:
Quantum PLC

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:

*** Modbus Plus Cable Disconnected***


*** Modbus Plus Cable Connected***