Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I convert a Vijeo Designer toolchest object into a bmp of jpg file without loosing picture quality?


1) Drag the toolchest image of choice onto the panel.
2) Select the image
3) Right Click and select copy.
4) Open Microsoft Word
5) Paste the image in MicroSoft Word
6) In Microsoft word select the image
7) Right click and select copy
8) Open MS Paint and paste the image.
9) Save the image as BMP or JPG.