Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum Modbus port speed on the M340 CPU?

Modbus port speed up to 38400 baud on all CPU's with embedded Modbus ports. (ex. BMXP341000, BMXP342000, BMXP342010, BMXP342020)