Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Zelio Analog: Does galvanic isolation between input (Icom, I1, I2, I3) and output (OPG, Io1, Io2, Vo) device?

Goals and Symptoms

Zelio Analog:
Does galvanic isolation between input (Icom, I1, I2, I3) and output (OPG, Io1, Io2, Vo) device?

Facts and Changes

RMC
Zelio Analog

Causes and Fixes

In the Zelio Analog range, the RMCL55BD, RMCV60BD, RMCA61BD contains isolated modules. The isolation value is about 1.5 Kv.


Legacy KB System (APS) Data: RESL198220 V1.0, Originally authored by LaBe on 04/03/2009, Last Edited by LaBe on 04/03/2009
Related ranges: Zelio analog