Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
STBNIC2212 Cannot be Used with a ControlLogix 1756-ENET/B

Issue
The purpose of this Resolution is to inform users of Advantys STB Ethernet/IP NIMs of a communications problem between the STBNIC2212 and an Allen-Bradley ControlLogix 1756-ENET/B bridge.


Product Line
Momentum
STBNIC2212


Resolution
The latest A-B bridge, 1756-ENBT/A, will successfully communicate with the STBNIC2212.
Although the 1756-ENBT/A bridge is a direct replacement for the 1756-ENET/B bridge, the NIC2212 does NOT work with the ENET/B bridge.
There are no plans to correct the issue that occurs between the STBNIC2212 and the older ENET/B version. The Allen-Bradley 1756 - ENBT/A must be used.