Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
STBNIP2212 Advantys Ethernet NIM Gateway Configuration

Goals and Symptoms

When configuring an Advantys STBNIP2212, a gateway address with the last octet of x.x.x.255 cannot be used.

Causes and Fixes

Users must avoid using x.x.x.255 as a gateway address with the STBNIP2212.
If x.x.x.255 is required to be used as the gateway address, then the STBNIP2311 should be considered.


Legacy KB System (APS) Data: RESL203940 V1.0, Originally authored by RiCr on 11/19/2010, Last Edited by RiCr on 11/19/2010
Related ranges: Modicon STB