Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the exported variable files .SCY and .XVM used for in Unity?

Issue:
Unity scope of operation

Product line:
Unity Pro

Resolution:
An .SCY exported variable file can be exported to PL7.
An .XVM exported variable file is OFS compatible.