Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
When ordering a Quantum I/O modules does the field wiring connector come with it ?

No, the 40-pin field wiring connector has to be ordered separately for all the I/O modules. The part number is 140XTS00200.


Note: The Quantum line will be obsoleted 12/31/18 and should be replaced with the M580 and x80 I/O.



R-82117