Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
MTBF data for the new QEIO140CRA31200

Goals and Symptoms:

MTBF data for the new QEIO140CRA31200

Causes and Fixes:

MTBF values of the 140CRA31200

MTBF 30° Continuous 1124859
MTBF 30° Intermittent 710227
MTBF 60° Continuous 505305
MTBF 60° Intermittent 394632
MTBF 85° Continuous 264061
MTBF 85° Intermittent 228258