Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What hardware is needed to add a second backplane to a Quantum Local or Remote I/O drop?

You will need two 140XBE10000 Quantum backplane extender modules modules and one of the Quantum backplane extender cables listed below.
140XCA71703 - 3 ft, 1m
140XCA71706 - 6 ft, 2m
140XCA71703 - 9 ft, 3.1m

Note: You will need an empty slot available in each backplane for the Quantum extender modules.