Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I read simple ASCII characters into my Quantum PLC via a Network Option Ethernet module (140NOEXXXXX)?

Goals and Symptoms:

Can I read simple ASCII characters into my Quantum PLC via a Network Option Ethernet module (140NOEXXXXX)?

Causes and Fixes:

No. The quantum Network Option Ethernet modules (140NOEXXXXX) can only accept Modbus TCP/IP messaging. They cannot read in ASCII characters. ASCII messaging can be accomplished either via the 140ESI06210 ASCII interface module or via the XMIT (984LL) or XXMIT(IEC) instruction from Modbus port #1 on the CPU module.