Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a table showing the Icu kA ratings for the LR2K range of overloads?

Goals and Symptoms

Is there a table showing the Icu kA ratings for the LR2K range of overloads?

Facts and Changes

LR2K

Causes and Fixes

The LR2K is a protection product and we don't fix some value of Icu
The Icu is only for the breaker which have some breaking capacity like Ics and Icul