Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How many devices are supported on the RS-485 port (COM3) of the ECC21 card in a CM4000 & CM4000T?

Issue
How many downstream devices can be connected to COM3?

Product Line
CM4 ECC21 Card

Environment
COM3 = RS-485 Serial Port

Resolution
This port supports up to 31 devices (without a repeater), since the device that holds the ECC card counts as a device. The limit is up to 63 devices with a repeater.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ECC21_Installation_Guide.pdf [1 MB]