Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
MODNET string variable configuration

Summary:

I have configured a string variable communicating to a PLC via MODNET and I can only see the first 2 characters of the string. How can I see the whole string?

Solution:

If you specify a string tag with the address 40001, the MODNET driver will only read register 40001 (2 bytes so 2 characters). If you want a string longer than 2 characters you have to create your tag as an array of characters so the driver knows how long the string is. So if you want a string of length 10 you need to setup an array of length 5. image


Keywords:

MODBUS

________________________________________