Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
WebReach/Diagrams won't display bitmap; displays red x instead

Issue:
In Vista, a background or icon is displayed correctly, however, in webreach/Diagrams only a red X is displayed.

Product:
ION Enterprise 6.0
StruxureWare Power Monitoring 7.0
Power Monitoring Expert 7.2/8

Cause:
The program cannot display a file in Webreach/Diagams if name contains special characters such as "&".

Resolution:
Change the name of the file to alphanumeric charaters only.