Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Analog Output Specifications for I/O External Expander Module Option D of the ION8600/ION8650 meter

Issue:

Recognizing  I/O of an external expander for ION8600/ION8650 meters.

Product Line:

ION8650- P850EB0

ION8600- P850EA0

Environment:

ION8650 Expander I/O Module

Cause

User couldn’t identify and wire the ION8650 meter Expander I/O module

Resolution:

Click the link for each model for more information: P850EA0/P850EB0 digital I/O expander module.

module.

  1. A-1 is 0 to 20 mA
  2. A-2 is 0 to 20 mA
  3. A-3 is -1 to 1 mA
  4. A-4 is -1 to 1 mA

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Expander External user manual.pdf [865.59 KB]