Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the part number and driver for the serial port (9-Pin D-Shell) to USB converter for Modicon Quantum PLC.
The part no. of the Schneider USB to RS232 Converter is TSXCUSB232 Refer the attachment for the TSXUSB232 documentation.
Use the standard Schneider UniTelway / Modbus drivers provided with software (Unity, PL7-Pro,) or by CD (TLX CDDRV20M).

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
TSXCUSB232_QuickRefGuide.pdf [196.77 KB]