Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which Modbus functions are used for reading/writing multiple data on IO scanning in Modicon Quantum range.
In Modicon Quantum range, I/O scanning works with following Modbus function codes:
  1. FC3 for Reading Multiple 4X registers.
  2. FC16 for Writing Multiple 4X registers.
  3. If both the read and write are filled out then FC23 for Read/Write Multiple 4X registers is used.