Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Unable to select device in Modbus Import Module when connecting to an external Modbus master and downstream slave using VIP

Issue
In the VIP, the Modbus Import Modules properties shows "Not_a_valid_device" when trying to select the Device Name.
Module setup Modify Enumerated Register

Product Line
ION meters

Environment
ION Enterprise 5.5

Struxureware Power Monitoring 7.0(SPM)

Power Monitoring Expert 7.2.x

Power Monitoring Expert 8.x


Cause
'MI1 Device Name' shows, "Not_a_valid_device" because no modification of the Virtual Processor Setup tool was done.

Resolution
The ION Virtual Processor Setup must be configured to include the desired Modbus network. The following procedure explains how to add the Modbus network in the ION Virtual Processor Setup:

  • Access the ION Virtual Processor Setup via Management Console > Tools.
  • Expand the Modbus Network item.
  • Add a new Master site.
  • Expand the Master site and add a Device

See attachment for more information.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
VIP_connecting_to_an_external_modbus_master_and_downstream_slave.pdf [151.08 KB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: