Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
CM2000 2 CT no PT Single Phase 3 wiring application drawing

Issue

No drawing found for this configuration

Product Line
CM2000

Environment
Wiring

Cause

The configuration onsubject couldn't be found anywhere.

Resolution
See attached drawing document.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
PowerLogic_Typical_Single_Phase_Connection_-_120_240_volt_Single_Phase_3_wire_application_drawing_for_Series_2000_Circuit_Monitor_using_2_current_transformers_and_no_potential_transformers.pdf [17.41 KB]