Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
In G system, which weight can the slotted plates withstand?

The weight allowed on slotted mounting plate03170, 03171, 03172 and 03173 is 30kg maximum.
Pay attention in System G about the risk of falling for floor standing enclosure


Legacy KB System (APS) Data: RESL182415 V4.0, Originally authored by SeOs on 03/01/2007, Last Edited by GwPo on 06/25/2010
Related ranges: Prisma Plus