Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
VISTA - How To Use A Custom Alarm Sound

Goals and Symptoms

VISTA - How To Use A Custom Alarm Sound

Causes and Fixes

If your computer is equipped with a sound card, you can replace the default alarm sound with a custom sound. Save the sound file you want to use as ''alarm.wav'' and store it in the ..\\System\\bin\\ETC directory.

Note: This information is also in ION Enterprise On-Line Help.

Original article#9353, SWKB-0522


Legacy KB System (APS) Data: RESL182674 V1.0, Originally authored by DaMi on 03/14/2007, Last Edited by DaMi on 03/14/2007
Related ranges: ION Enterprise