Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do the plastic parts of Okken contain a flame retardant?

All the plastic parts of Okken contain a flame retardant, that could be :
- an halogen
- or a mineral (busbars supports, busbars supports spacers, half width drawers connectors)


Legacy KB System (APS) Data: RESL183514 V2.0, Originally authored by PhBr on 04/12/2007, Last Edited by GwPo on 06/25/2010
Related ranges: Okken