Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
The energy rollover value for a 3710 is 999 999 999 kWh. Why are the modbus energy readings rolling over at 65535 KWh?

The 3710 Modbus protocol supports both 16-bit and extended 32-bit registers (the register size is selectable from the front panel). 32-bit registers are used for large values such as energy values while 16-bit registers are used for other parameters, such as current or voltage.
The kWh is rolling over at 65535 since it is being read as a 16-bit register, but it should be a 32-bit value; only the low byte of the 32-bit register is being read. Changing the modbus read mode to 32-bit will provide the correct kWh reading.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.