Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to remotely power cycle an ION 7700?

No, there are no factory commands to power cycle an ION 7700 using telnet or hyperterminal. The meter can only be powered down (or power cycled) locally at the meter.