Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to Adjust the Contrast Ratio for 73xx Meters

Goals and Symptoms

Symptoms
The user can not easily read the front panel display.

Summary

Contrast ratio is extremely dim or dark. The following are instructions on how to change display contrast on the 7300 series via the front panel.

Facts and Changes

Keywords
Display
7300, 7330, 7350
Dim

Causes and Fixes

Resolution
Round Button (Enter button):
At the front panel of the meter, hold down the round button for a few seconds. The display will cycle through different contrasts from blank to completely dark. Release the button when the desired contrast has been reached.

NOTE: Other button combinations that will cycle the contrast ratio include: up and down arrows, up and enter, down and enter

Front Panel:
At the front panel press the round button to enter the Setup Screen. Scroll down to Display Setup, then select DOP1 Contrast from that menu. Press either of the arrow keys to adjust the contrast or press Enter to exit.




Original article#11251
Last Revised: October 24, 2007
Public
All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL188674 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 10/27/2007, Last Edited by KBAdPM on 10/27/2007
Related ranges: ION7300

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.