Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are there any known and recommended 10Base-FL fiber switch providers?


Issue:
ION Meters use 10Base-FL fiber connections. However, most suppliers only have 100Base-FL fiber switches.

Product Line:
ION8800, ION8600, ION7550/7650

Environment:
Fiber Connections

Cause:
Most suppliers only have 100Base-FL

Resolution:
The following suppliers are recommended 10Base-FL fiber switch providers:
Allied Telesyn
Website: http://www.alliedtelesis.com/

Transition Networks
Wedsite: http://www.transition.com/