Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Series 200 and 700 Power Meter (PM200, PM700, PM750) Register List with 3.050 firmware functionality.
Issue
Modbus register for PM200 and PM700 is needed.

Product Line
PM200 and PM700 series

Cause
Modbus register map is needed for PM200 and PM700 series meters.

Environment
Reading Modbus register for PM200 and PM700 series meters.

Resolution
Review the attached Excel documents for a detailed modbus register list for PM200 and PM700 series meters.
The following link has modbus registers for all ION Meters: index?page=content&id=FA300088

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Series_PM200_PM700_Register_List.xls [149.5 KB]