." | Schneider Electric Việt Nam" />

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ION Enterprise v5.6: Meter M@il Archiver warning appears in the Windows Application Event Log: "The current size (size MB) of ION_Data database has passed its maximum allowed size (5000 MB) on server <server name>."

There is a <MaxSizeMB> value specified in the Metermailcfg.xml file normally located in the MeterMailArchiver\config directory. The default is 5000 MB. Increasing the value to something much larger (like 50000 MB) will get rid of the errors.

Date Created: November 4, 2008
Last Revised: May 1, 2009
Public
Original Author: MN
All content © 1992-2009 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL198416 V1.0, Originally authored by MiNe on 05/02/2009, Last Edited by MiNe on 05/02/2009
Related ranges: ION Enterprise V5.6