Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do PowerLogic and ION meters use DHCP to dynamically determine an IP address?

Issue
Do PowerLogic and ION meters use DHCP to dynamically determine an IP address?

Product Line
PowerLogic
ION

Environment
Communication Protocols

Resolution
With the exception of the E4800, EM4800, PM55XX, PM8000 and ION9000 meters, PowerLogic and ION Meters do not have DHCP capability.