Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to add or order additional digital I/O modules for the ION7300, ION7330, or ION7350 meters?

Issue
Is it possible to add or order additional digital I/O modules for the ION7300, ION7330, or ION7350 meters?

Product Line
ION 7300
ION 7330
ION 7350

Environment
Digital Inputs
Product Availability

Cause
Extra digital I/O modules for ION 73XX series meters

Resolution
No, it is not possible to add additional digital I/O modules for the ION7300 series meters. Only what is provided by default is available at this time.