Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the Dielectric Withstand Voltage of the ION6200 Communications Port?

Issue
What is the Dielectric Withstand Voltage of the ION6200 Communications Port?

Product Line
ION6200 Power Meter

Environment
ION6200 RS-485 Communications Port

Resolution
The maximum voltage that can be applied to the RS-485 communications port in the ION6200 is 7.5 Volts.