Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Will the P765CA0A COMM card work on legacy ION7500/7600 meters?

Issue:
Can a P765CA0A communications card for the ION 7550 / 7650 meter be used in an older ION 7500 / 7600?

Product Line:
ION7500
ION7600
ION7550
ION7650

Environment:
Communications Card

Cause:
Can a P765CA0A communications card for the ION 7550 / 7650 meter be used in an older ION 7500 / 7600?

Resolution:
The P765CA0A is backward compatible and will work on legacy ION 7500 / 7600 meters. There is a backup battery soldered to the board on the communications card, however only the ION 7550 / 7650 meters can utilize this additional backup battery.