Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PM800 Firmware Revision History

Product Line
PM800 series meters

Environment
Firmware revision on PM800

Resolution
See the attached document for the PM800 Firmware Revision History.

NOTE:
The following link can be used for instructions on upgrading firmware on the PM800 as well as obtaining the latest firmware.
FA237920

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Public_PM8_Firmware_Revision_History_v12_7xx.pdf [265.12 KB]