Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can a PowerLogic or ION device monitor a DC source?

Issue
A customer would like to measure a DC source with a power meter.

Product Line
All PowerLogic & ION devices

Environment
Metering Capabilities

Resolution
Although many of the PowerLogic and ION devices will accept DC control power, none of them have the capability of directly monitoring a DC source.