Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the PM8ECC or the CM4ECC (ECC21) support BACnet?

Issue
User wants to know if PM8ECC or the CM4ECC (ECC21) supports BACnet

Product Line
PM8ECC
ECC21

Environment
BACnet communication

Resolution
The PM8ECC and the CM4ECC do not support BACnet. The only protocol supported with the ECC's is Modbus TCP/IP and on the serial side, ModusRTU, JBus, and Symax.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: