The 170XTS04200 Shunt plugs are used with the RS485 connector (RJ45 base) at one end of a two-wire cable network. The plug is used at the last device on the network.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Nhãn hiệu của chúng tôi
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
The 170XTS04200 Shunt plugs are used with the RS485 connector (RJ45 base) at one end of a two-wire cable network. The plug is used at the last device on the network.
Sản phẩm
Hỗ trợ
Công ty