Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How many tablet devices can be simultaneously connected to a Magelis target using Vijeo Design'Air?

Only one remote client (tablet/smartphone) can connect to the server target at a time.