Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find Modbus Plus configuration assistance for the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Looking for the Modbus Plus manual for the ATV61 and ATV71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61 ATV71

Resolution:
You can find Modbus Plus configuration assistance in the attached manual  "atv71_modbusplus_en_V1"

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
atv71_modbusplus_en_V1.pdf [383.23 KB]