Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find fuse or circuit breaker info to protect an ATS48 soft starters?

Issue:
ATS48 circuit fuse or circuit breaker data.

Product Line:
Altistart ATS48

Environment:
ATS48

Cause:
Fuse or Circuit breaker protection for the ATS48 soft starter.

Resolution:
Refer to the ATS48 Installation Manual, which includes this table:

protection

For IEC ratings see the charts starting on page 15 using the page link below or attached document.
https://www.se.com/us/en/download/document/DIA2ED2140604EN/

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS48 Catalog October 2014.pdf [3.79 MB]