Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does the E501 mod mean on the S-Flex 212 drives?

Issue:
E501 Meaning on S-Flex ATV212 Drives.

Product Line:
SFD212 with E501 modification

Environment:
All

Cause:
Modification E501 is not listed in the manual.

Resolution:
E501 modification means the S-Flex 212 will have OEMs TACO Pump labels on it.
Please note only TACO Pump can buy this drive with suffix E501.