Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the Excitation (aka Wake up or Minimum Pickup) Current for CM-2000

Issue
User would like to know the minimum current required for CM2000 to measure current

Product
CM2000

Resolution
There must be 25 milliamps on the CT secondary or 0.5% of the CT primary ratio to wake up current readings.

For more information, see detailed datasheet here