Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PM600 Series Available Onboard Alarms

Issue
What onboard Alarms are available for PM600 Series meters?

Product Line
PM600
PM620
PM650

Environment
Onboard Alarming Capability

Resolution
There are no onboard alarms available for the PM600 and PM620 meters, however, PC Based alarming can be created via software.

The PM650 does have onboard alarming capabilities (30 alarm conditions). See page 66 of the PM600 Series User Guide

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
PM600_Series_Instruction_Bulletin.pdf [1.39 MB]