Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Resetting the Circuit Monitor 2000 Series (CM2000) to Factory Defaults (Master Reset)

Issue
Need to reset the Circuit Monitor Series 2000 back to the factory default settings.

Product Line
CM2000 Series

Environment
Programming

Resolution
This should always be the last resort.
Reseting the meter will clear the CT/PT ratios, System Type, I/O setup, Alarms/Events, Data Logs, Event logs, Waveform Capture Logs, and etc.
The device address and baud rate are not reset on versions 14.000 or later.

The attached article explains how to reset the CM2000 to factory default

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Resetting_the_CM2000_to_Factory_Defaults.pdf [17.92 KB]