Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Unable to read per phase Power Factors on a 3 Wire System

Issue
Unable to read per phase power factors

Product Line
CM100
CM200
CM2000
CM4000
Enercept

Environment
Power Factor

Cause
No neutral

Resolution
Meters with a 3-phase 3-wire configuration are unable to monitor per phase power factors because they do not have a true neutral to reference. When reading per phase power factors for a series CM100/200 the result returned is the value for the total system power factor. On the series 2000 Circuit Monitor, the readings are N/A for individual phase power factor.