Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can DLF-3000 or DLF-101 Download to all Devices on Daisy Chain Simultaneously?

Product Line
DLF-3000
DLF-101

Environment
Daisy Chain

Resolution
Yes. DLF can download to all the devices on a single daisy chain simultaneously by adding them to the Download Target Devices section.

See DLF-3000 example below.
1