Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PM 600 series Modbus Register List

Issue
Power meter 600 series modbus register list is required

Product Line
PM 600 series meter

Environment
PM 600 Series meter register read/write

Cause
Documentation of modbus register list is needed for the PM 600 series meter.

Resolution
Modbus Register list for PM 600 series meter is attached along this article.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
PM_600_Modbus_list.pdf [93.33 KB]