Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does IDMT mean and stand for?

Issue
What does IDMT mean and stand for?

Product Line
Relays and Reclosures

Environment
Coordination Study

Resolution
IDMT stands for INVERSE DEFINITE MINIMUM TIME. IDMT is used when devices, including the SEPAM, MiCOM, VAMP and etc, in a facility need to follow a coordinated switching pattern of closure or reclosure.