Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
CSH120 and CSH200 Zero Sequence Current Transformers (CTs) Installation Sheet/Instruction Bulletin

Issue
Documentation request for CSH120 and CSH200 zero sequence current transformers

Product Line
Sepam Protection Relays

Environment
CT installation for protection relays

Cause
The specifically designed CSH120 and CSH200 zero sequence current transformers (CTs) measure direct residual current (Ir). The only difference between them is the diameter. Due to their LOW_VOLTAGE insulation, they are used only on fully insulated cables.

Resolution
See attachment
CSH120 and CSH200 Zero Sequence Current Transformers (CTs) Installation Sheet, Instruction Bulletin (ANSI), 63230-216-241A1, May 2007

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
63230-216-241_A1_CSH120_200_Install_Sheet.pdf [243.22 KB]